This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221:开关特性的最小值和最大值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026028/max3221-min-and-max-value-for-switching-characteristic

器件型号:MAX3221

有关 MAX3221开关特性(偏斜、延迟时间、启用开/关)、数据表第7页仅描述典型值。

请告诉我  MAX3221开关特性的最小值和最大值。

如果这些数据无法发布、请告诉我为什么仅描述典型值。

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    我刚刚查找了这些数据、由于这是一个较旧的器件、因此无法随时获取特征数据。 通常、对于这些较旧的接口器件、有些时序参数被认为优先级较低并由设计保证。 因此、除了工作台验证和室温测试之外、它们可能尚未在所有角落进行测试。

    此致、

    Eric Hackett