This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:如何知道实际数据速率

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025585/ds110df410-how-to-know-the-actual-data-rate

器件型号:DS110DF410

大家好、

我的客户正在使用 DS110DF410以太网模式。 10G 和1G 数据速率自动切换。

我的客户想知道器件的实际数据速率是10G 还是1G? 那么、哪个寄存器可以告诉 信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    通过将寄存器0x2F 的位7:4设置为4'b0000、DS110DF410将自动设置其分频比和粗调 VCO 设置、以锁定其输入端的10GbE 信号(10.3125Gb/s)或1GbE 信号(1.25Gb/s)。

    要以10GbE 运行器件、您的输入速率应为10.3125Gbps。 要以1GbE 运行设备、输入信号应为1.25 Gbps。

    此致、

    起亚拉赫巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好起亚,

    当数据速率从10GbE 切换到1GbE 时、我的客户发现 CDR 未锁定问题。 它们没有更改寄存器设置、只更改输入信号频率。 附加了寄存器转储。 请看一下。 原因是什么?

    e2e.ti.com/.../ch1_5F00_OK_5F00_10GbE.cfge2e.ti.com/.../ch1_5F00_NG-_2800_changed-to-1GbE_2900_.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再添加一个信息:当问题发生时、如果他们重置 CDR、CDR 将被锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    寄存器设置正确。

    当您切换数据速率时、CDR 将保持解锁状态、直到您重置 CDR。 如果您未重置 CDR、它将继续尝试锁定到之前的数据速率。

    因此、每次将输入数据速率从10GbE 切换到1GbE 时、 都应重置 CDR。

    此致、

    起亚拉赫巴