This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:能否查看 TUSB4041I 的原理图?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025151/tusb4041i-could-you-review-the-schematic-for-tusb4041i

器件型号:TUSB4041I

尊敬的 TI 专家:

我的客户设计了 TUSB4041I 的原理图。

此应用下游的描述。

1) 1)此应用没有可供用户使用的外部 USB 连接器。

2) 2) TUSB4041I 连接到其他 IC (Display link、Micom、Touch)。

下面是问题。

在本例中、是否需要过流检测 IC (AP2166)?

2.如果我们不需要电流限制 IC、请指导我如何将电源配置到其他 IC (显示链接、Micom、Touch)。

请查看原理图。

e2e.ti.com/.../TUSB4041I_5F00_SCH_5F00_210806.pdf

谢谢!

Downey。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    我将在星期一之前进行审核并提供反馈。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图反馈:

    1. GRSTz 上的1uF 电容器对于大多数应用来说是可以的、但如果电源斜升时间较长、它们可能需要将其增加到2uF 以满足上电复位时序条件。
    2. 请确保客户布局包含数据表中所示的散热焊盘。
    3. 默认集线器模式不需要 I2C 或 SMBus、仅当客户想要更改集线器配置时才需要 I2C 或 SMBus。
    4. 请注意、电压轨为3.3V 和1.1V、如果客户使用1.2V 电压、则需要注意、电压轨不会超过最大电压范围。
    5. 从功能上讲、设计看起来不错、但如果集线器必须通过 USB-IF 合规性测试(徽标测试)、则需要执行以下项目:
    • 必须 在应用中启用过流报告。
    • 任何未使用或永久连接的端口都必须通过 I2C 或 SMBus 进行标记。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的反馈!

    [引用 userid="9945" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025151/tusb4041i-could-you-review-the-schematic-for-tusb4041i/3791926 #379192626"]任何未使用或永久连接的端口都必须通过 I2C 或 SMBus 进行标记。

    您是要设置端口已用配置寄存器吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以在端口已用寄存器中设置已用端口、在设备可移动寄存器中设置不可移动端口。

    这不会影响集线器的运行、但端口用户寄存器可以更改集线器报告的端口数量及其编号。

    此致、

    JMMN