This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:HDMI 2.0设置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026233/tdp158-hdmi-2-0-setup

器件型号:TDP158

先生,您好:

我们需要为 HDMI 2.0接口设置 TDP158。

我们设置地址0Bh 至5B、0Ch 至60和0Dh 至78。

您能否提醒我们、如果在 HDMI 2.0上使用、应修改哪个地址值?

请帮助您为我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla467/slla467.pdf

    您不必强制设置寄存器0x0B、因为 DP158将监测 DDC 总线并根据侦听设置 TMDS_CLOCK_Ratio_STATUS 位。 如果您将术语位设置为紧跟 TMDS_CLOCK 比率状态位、则术语位也将正确设置。  

    需要根据 HDMI 合规性测试结果来调整寄存器0x0C 和0x0D。

    谢谢

    David