This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550

Guru**** 2541740 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026125/tcan4550-tcan4550

器件型号:TCAN4550

您好!

以下两者之间的区别是什么:

TCAN4550RGYRQ1和

TCAN4550RGYR

此致、

晶闸管 H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rosto、

    TI 的 Q1产品符合 AEC-Q100标准。 该资质认证要求 器件通过指定的应力测试、以确保严苛的汽车环境中的可靠性。 带有"Q1"后缀的 TI 器件已通过额外测试、符合 AEC-Q100指定等级的要求。  

    大多数汽车 OEM 要求其最终产品中使用的器件具备 Q1或类似的资质。 非 Q1器件通常用于对可靠性要求比汽车要求更低的工业应用。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott