This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:如何确保最大钳位电压胜出#39;t 损坏保护对象?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1026113/tvs0500-how-to-make-sure-maximum-clamping-voltage-won-t-damage-the-protective-object

器件型号:TVS0500

大家好、团队成员

对于为电子保险丝保护电路选择合适的 TVS、我有几个问题。 下面是我的系统的简化 SBD。

电子保险丝的输出将为具有6V 最大电压范围的直流/直流转换器供电。

额定输入电压电平为5V。 我的问题是:

  1. TSV0500是否应用于5V 电源轨保护?  
  2. 根据数据表、TVS0500的最大 VCLAMP 为9.2V、远高于直流/直流吸收最大电压(6V)。 我知道这个最大电压容差是直流值。 我想知道如何确保9.2V 瞬态电压的短脉冲不会损坏此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    1) 是的、TVS0500可用于此应用、因为它位于直流/直流转换器的 Vout 侧。  

    2) IC 数据表中针对恒定直流电压(即不是浪涌或 ESD 等瞬变)的大多数绝对最大额定值规格。 因此、通常可以安全地说、所述器件能够处理略微超过规格的直流绝对最大值的瞬变 话虽如此、除非您执行额外的测试、否则无法真正了解器件的瞬态绝对最大值。 您可以参阅此 应用手册 、其中详细介绍了我们测试保护器件的3个主要 IEC 瞬态标准。 由于 TVS0500主要是一款浪涌保护器件、因此 IEC 61000-4-5将是重点关注的主要标准。  

    此致、

    Matt Smith