This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:I2C 信号下冲

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024855/tca9517a-i2c-signal-undershoot

器件型号:TCA9517A

您好、专家、

客户有关于 I2C 信号下冲的问题。

他们在 ACK 计时发现了 I2C SDA 线路上的下冲、如下所示、

超过-0.5 (绝对最大值)。

他们检查了几次电路板和几次电路板。

它似乎介于-600mV 至-750mV/25ns 至35ns 之间。

客户尝试添加倾卸电阻、但改进不好。

问题1、波形下冲对 TCA9517A 是否有任何问题?

问题2、   其系统上的最坏下冲为-750mV/35ns。 有问题吗?

问题3、 您对此下冲的可接受范围有什么想法吗?

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    问题1、波形下冲对 TCA9517A 是否有任何问题?

    由于下冲将超过绝对最小规格、因此最好在看到下冲的引脚上放置肖特基二极管。 (GND 至 SDA 和 GND 至 SCL)

    问题2、   其系统上的最坏下冲为-750mV/35ns。 有问题吗?

    我必须与我们的设计团队进行仔细检查、看看这是不是问题。  

    问题3、 您对此下冲的可接受范围有什么想法吗?

    我必须与我们的设计团队进行仔细检查、看看这是不是问题。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的支持。

    你有更新吗? 我想在8月9日前得到您的答案

    谢谢

    穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muk、

    以下是我们的设计人员所说的内容:

    "由于这段时间很短,而且似乎没有发生,因此只要在下冲期间不会看到引脚输出过大的电流,这种情况就应该很好。 一般而言、只要电压保持在二极管电压~0.7V 附近并且持续时间低于50ns、这就不会造成任何损坏。  某些例外情况可能是每个时钟脉冲上都发生这种情况、或者在下冲期间、如果它们看到引脚输出的电流超过几 mA、但除此之外、通常情况下应该是可以的。"

    简而言之、这应该是可以的。 在器件前面放置一些小串联电阻器(大约10欧姆)可能有助于限制电流、但我不会使该电阻器过大、因为它会使器件的电压变化得更高。  

    -Bobby