This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:输出可以#39;t 低电平。

Guru**** 2866140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025743/tca6416a-the-output-can-t-down-to-low-level

器件型号:TCA6416A

您好!

我遇到 P00 - P17输出问题。

1。  

  • P00用作具有2.2KOhm 上拉电阻器的输出。
  • 连接到3.3V 电源  
  •  该输出上的另一个电路在此测试中断开连接。   
  • 在此设置中、输出无法降至低电平。 执行命令后、输出下降至3.20v (从3.27v)

2.  

  • 如果我移除了上拉电阻器、则输出会正确下降

3.

  • 数据表 IOL/IOH 的最大值为50mA 在本例中为1.65mA
  • 我尝试将上拉电阻器更改为10千欧(0.33mA)-结果相同-无法降至低电平(3.20v)。
  • 我在其他输出上尝试相同的测试-相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Oleg、

    您将输出引脚拉至低电平所使用的完全写入命令是什么? 您还可以分享您的设置原理图吗?

    最棒的

    Chris