This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:从主机侧进行独立端口电源控制

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025883/tusb2077a-individual-port-power-control-from-host-side

器件型号:TUSB2077A

大家好、我们需要使用该部件设计一个定制集线器、我们想知道是否可以从主机端手动控制 PWRONx 引脚。 这意味着可以关闭/打开每个端口的电源。

主机操作系统是 Linux。 可能 uhubctl 实用程序会执行该操作?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    集线器将响应来自主机的命令、包括设置端口电源命令。  通常、通用 USB 集线器驱动程序会将所有端口设置为同时打开/关闭电源。  TI 没有任何允许 USB 主机单独打开/关闭端口电源的实用程序。

    此致、

    JMMN