This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30E:具有交流行为的75MHz 开关

Guru**** 2965000 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB30E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025509/ts3usb30e-switch-for-75mhz-with-ac-behavior

器件型号:TS3USB30E

专家、  

我能否将此器件用作 SPDT 运行模式、其中 Ron <10欧姆、CIN<2pf、FSW=75MHz、交流效应过冲和下冲通过高保真开关。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB30E 只能处理0至3.3V 的模拟信号、而不能处理负信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流行为的预期范围为0至3V。

    此器件是否支持高保真直通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3USB30E 的带宽约为1GHz、这是否足以满足您的应用需求?