This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:IBIS AMI 模型

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025139/tfp401a-ibis-ami-model

器件型号:TFP401A

大家好、

您是否有 用于 TFP401APZP 的 IBIS AMI 模型?

您可以通过此帖子或电子邮件与我分享吗?

X1054259@ti.com

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们没有适用于 TFP401A 的 IBIS AMI 模型。

    谢谢
    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。

    除此之外,我还有一点要求。

    要完成仿真、

    您是否拥有发送器端器件的 IBIS 模型? 你可以告诉我吗?

    感谢您将 HDMI 信号传输器件的 IBIS 发送给我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我没有用于 TFP401A 的任何模型。

    谢谢

    David