请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25750 主题中讨论的其他器件: TPS65987、 TPS65987D、 TPS65987EVM
大家好、我正在进行一项需要 USB-C 控制器的设计。 接下来需要满足以下规格要求:
双角色数据(主机和设备行为)。 视频通过 USB-C 传输数据和文件
高达12V 的电源(可提供的最大功率)、仅提供灌电流。
我已经阅读了 TPS25750和 TPS65987文档、不知道哪种组件更适合我的需要。 哪一个是更好的选择?
非常感谢。