This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750或 TPS65987

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025695/tps25750-tps25750-or-tps65987

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TPS65987TPS65987DTPS65987EVM

大家好、我正在进行一项需要 USB-C 控制器的设计。 接下来需要满足以下规格要求:  

双角色数据(主机和设备行为)。 视频通过 USB-C 传输数据和文件  

高达12V 的电源(可提供的最大功率)、仅提供灌电流。  

我已经阅读了 TPS25750和 TPS65987文档、不知道哪种组件更适合我的需要。 哪一个是更好的选择?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juanma、

    由于您需要传输视频、TPS65987D 将更适合您。 TPS25750不支持交替模式。 请记住、传输视频需要支持 TPS65987D 具有的 DisplayPort 交替模式。

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答 Eric、我还有一个关于 TPS65987的问题。 TPS65987D 和 TPS65987之间的区别是什么? 我已经搜索过这方面的内容、但没有找到有关 TPS65987的任何信息、但它是安装在 TPS65987EVM 上的芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juanma、

    没有 TPS65987 (没有"D")。 TPS65987EVM 使用 TPS65987D。

    谢谢、

    Eric