This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:用于交换功能的参考设计

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025233/tmds181-reference-design-for-swap-function

器件型号:TMDS181

大家好、

注意 TMDS181可以支持交换功能、在 SCH、PCB 布局等接收器应用中是否有适合它的参考设计?

此致、

张永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William

    我们不需要记住、插拔仅在输入侧、输出侧始终是固定的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢您的回复。

    这意味着我们可以在输入侧使用交换功能、并且输出侧始终是固定的、如数据表中的图26所示?

    客户报告说、如果可以使用 SWaP、则会给 PCB 布局带来很大的便利。

    此致、

    张永康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    William

    正确的、我可以在他们完成原理图后查看它。

    谢谢

    David