This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF410EVM:DS250DF410EVM Sigcon GUI 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS250DF410EVM, DS250DF410, USB2ANY, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025212/ds250df410evm-ds250df410evm-sigcon-gui-problem

器件型号:DS250DF410EVM
主题中讨论的其他器件: DS250DF410USB2ANYSIGCONARCHITECT

按照 DS250DF410EVM 用户指南、  通过 USB 插头电缆将 DS250DF410EVM 电路板连接到 PC 、同时将3.3V 电源连接到 EV 电路板。

slvc695 (usb2any)和 DS250DF410_Updater v1p0p0p5 (profile)安装正常

运行 SigCon Architect 时,GUI 始终显示“There are no USB2ANY interfaces"。  

要使 Sigcon GUI (EVM)正常工作、我还需要做什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minho:

    1)。 首先、请安装 USB2ANY Explorer 软件并运行此 GUI。 此操作将检测此 EVM 并将 USB 更新为 I2C 控制器。 以下是此软件的链接:

    https://www.ti.com/tool/USB2ANY?keyMatch=USB2ANY%20EXPLORER

    2)。 第1步后、请运行 SigconArchitect、现在它应该会在此 EVM 上检测 USB2ANY - MSP430控制器。

    此致、、Nasser