This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:Si 分析结果分析

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025206/tmds181-si-analysis-results-analysis

器件型号:TMDS181

您好!

我将 TMDS181RGZT HDMI 驱动器用于 HDMI 输入接口、以支持1080p、60fps。 我已经完成了布局设计并对电路板进行了 SI 分析。 连接的是转接驱动器 IC 前后的插入和回波损耗的结果。 在转接驱动器 IC 之后、获得的回波损耗结果约为-10dB、而获得的插入损耗结果为-4dB、这非常糟糕。 在转接驱动器 IC 之前、获得的结果处于更好的状态。 可以在转接驱动器设置中执行任何操作来改善插入并返回 losse2e.ti.com/.../2437.SI_5F00_analysis_5F00_for-HDMI_5F00_In.pdf。获得的结果是否符合 HDMI 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否对此设计运行实际的 HDMI 合规性测试? HDMI 规范未定义插入损耗和回波损耗规范。

    谢谢

    David