This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:LVDS 的 ESD 保护

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, TPD1E1B04, TPD4E02B04, ESD204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024677/ds25br440-esd-protection-for-lvds

器件型号:DS25BR440
主题中讨论的其他器件: TPD1E1B04TPD4E02B04ESD204

您好!  

我的应用是 ESD 关键型应用我正在使用 DS25BR440具有发送预加重和接收均衡功能的四路 LVDS 缓冲器、数据表中说、器件在 LVDS IO 引脚上受到8kV ESD 保护。
我的问题是、是否可以为 ESD 放电添加额外的保护? 如果是、建议将哪一个与 DS25BR440配合使用。

此致

MFF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此有任何反馈吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 LVDS、ESD204和 TPD4E02B04均为4通道双向器件、可在损耗小于-1dB 的情况下处理数据速度。 最后一个组件 TPD1E1B04是单通道双向器件、其损耗也低于-1dB。 所有这些器件均可处理80A 的电流、符合 EC 61000-4-4EFT 保护标准。

    谢谢

    David