This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306-Q1:环保计划+铅涂层/焊球材料+汽车级

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA39306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025378/tca39306-q1-eco-plan-lead-finish-ball-material-automotive-grade

器件型号:TCA39306-Q1

您好!  

 TCA39306-Q1的 RoHS、卤素和铅费用是否?  

组件是否与 汽车标准 AEC-Q100相比较?

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    请参阅 TI 的环境页面 了解有关 TI 器件 RoHS (含铅)和卤素的声明。 我们最新的 I2C 器件符合 RoHS 和 REACH。

    器件型号末尾的 Q1表示器件通过了 AEC-Q100认证流程、因此该器件确实符合 AEC-Q100标准。

    此致、

    Eric Hackett