我按照数据表中的说明连接了集线器。 它不会响应上游主机并运行。
我将 SMBUSz 拉低、SCL/SMBCLK 和 SDA/SMBDAT 是 RTC。 根据数据表、集线器应使用默认值并正常工作。
我这样做的目的是、如果我们希望对集线器进行编程、我们可以将具有0欧姆电阻器的 SDA 和 SCL 连接到我们的 CPU。 电阻器没有负载、因此 SCL/SDA 引脚是 RTC。
但是、在引导时、集线器只是坐在那里、并未响应上行主机。 它的作用类似于 SMBus 下载模式或类似模式。
数据表 应指出 、断开 SDA 和 SCL 是不够的。 我还需要悬空 SMBUSz 以关闭外部接口。
请向我展示它告诉我 SMBUz 不能接地、它不仅仅是一种模式选择。
根据我对 数据表的读取、拥有 SDA/SCL 应该足够了。
当我断开 SMBUSz 与 GND 的连接时、集线器响应上行主机、所有外部端口都打开。
Warren
P.S. 以下是原始连接。 我必须移除4.64K 电阻器才能使集线器响应: