请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025436/tusb211-rc
器件型号:TUSB211大家好、
我的客户 正在使用 TUSB211、不会驱动复位。 根据 PG11的数据表、RC 时间常数应为加电斜升时间的5倍。 从 PG6开始、最大斜坡时间为100ms、因此电容器至少应为(100ms * 5)/ 500k = 1uF、但在 pg3上、它仅建议0.1uF
我是否在这里误解或计算错误?
谢谢、
康妮