This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:RC

Guru**** 2585655 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025436/tusb211-rc

器件型号:TUSB211

大家好、

我的客户 正在使用 TUSB211、不会驱动复位。  根据 PG11的数据表、RC 时间常数应为加电斜升时间的5倍。  从 PG6开始、最大斜坡时间为100ms、因此电容器至少应为(100ms * 5)/ 500k = 1uF、但在 pg3上、它仅建议0.1uF

我是否在这里误解或计算错误?

谢谢、

康妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的康妮:

    在典型电源斜升时间内选择推荐的电容器。  如果客户的电源斜坡接近最大值、则需要增加电容值。

    此致、

    JMMN