This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:CIA601-4和 J1939-22 CAN FD

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025397/tcan1051h-cia601-4-and-j1939-22-can-fd

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

CAN 团队、

我们的客户正在使用 TCAN1051和 TCAN1042来实现 CAN FD。  它们需要符合 CIA601-4和 J1939-22标准。  我们能否确认这些器件允许客户满足这些标准?

我们是否有支持或测试哪些标准的列表?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    这些收发器不支持 CiA 601-4中概述的 SIC (信号改进功能)要求。 我们还有其他正在开发的器件、它们将支持此功能、并且具有与 TCAN1042相同的引脚分配和基本功能。  

     J1939-22标准侧重于 CAN FD 通信的协议层。 由于这些收发器只处理 CAN 总线的电气参数、因此它们不关心用于它们的数据格式。 但是、列出的两个器件都支持高达5Mbps 的数据速率、这是为 CAN FD 定义的最大速率。  

    此致、
    Eric Schott