This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通过背板的 USB C

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544RNQEVM, TIDA-00890, TIDA-00891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025098/usb-c-through-backplane

主题中讨论的其他器件:TUSB544RNQEVMTIDA-00890TIDA-00891

我有一个非常不寻常的设计(大机架中的高端测试仪器)、具有多个 PCB、背板和连接器。
客户现在想添加 USB C 连接/功能(因为这是未来的...) 从设备一端的 PC 到另一端的用户界面通道。 他希望在现有备用传输线路上实现这一目标、同时尽可能减少 PCB 和连接器。

我不认为它是有源电缆、而是 USB C 透明扩展、一侧有 USB C 插头(连接到集成工业 PC)、用户界面面板上有 USB C 插座。


因此、我们拥有10条单端50欧姆(额定+-20%)高速线路和一个具有足够(>10W)功率的5V 电源轨。 幸运的是、替代模式不是必需的。 因此无需 DisplayPort... USB PD 也不是必需的、因为只应插入 USB 记忆棒或网络摄像头、因此器件无需其他选择即可为5V/900mA 供电。


第一个想法是使用10条单端传输线路作为5条"虚拟"90R (包括容差;-))差分通道(2x RX、2x TX 和 USB2.0 DP/DM),并在不使用额外连接的情况下以某种方式模拟 CC1/CC2引脚和电缆检测/供电过程。
有可能吗? 我还没有找到摆脱 CC 引脚的解决方案。 正如我说过的,只要 USB 记忆棒和网络摄像头在工作,我就愿意牺牲兼容性... 我能否简单地将面向上的端口上的 CC1和 CC2引脚5k1连接到 GND、以告知 PC 预期5V/900mA 器件? 或者、这是否会导致电缆检测/枚举问题?
该解决方案看起来类似于2个 TUSB544RNQEVM、但它们之间有很多 FR4板和连接器、而不是 USB C 电缆、并且没有直接电源/CC1/2和 AUX (SBU)连接
这将是一个相对简单的解决方案、仅使用转接驱动器和少数无源组件。

下一个想法是使用类似于 TIDA-00891 (USB Type-C 插头转 USB Type-A 插座)的设备将 USB C 端口转换/解复用为 USB A (仅3个高速对+用于 VBUS 的其余通道)、添加 USB 3转接驱动器、 浏览该器 件、添加另一个转接驱动器以及类似 TIDA-00890 USB Type-A 插头转 USB Type-C 插座的器件(我没有找到设计原理图、只有标有"远程通信"的方框图可用)、以便在用户面板上安装 USB C 插座。
对我来说、这似乎不是"非标准"、但也更复杂。

我有另一个关于这个问题的问题:我在3.8GHz 时测得的传输线路的最大衰减为28dB。 如果我拆分传输线路并插入额外的 USB 转接驱动器、会有什么问题(时序、抖动、偏置电压)呢? 到目前为止、我还没有看到多个串联 USB 转接驱动器的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    有关该应用的几个问题: 您是否计划在5G 中运行 USB 3.x 线路?  您是否打算将两对 TX 线和两对 RX 线路由到 Type-C 连接器或实现与典型应用类似的开关?

    USB-IF 的这份文档解释了 USB 3.x 的预期损耗预算、并可能在以下方面有所帮助:

    https://www.usb.org/sites/default/files/USB_3.1_Loss_Budget_Rev_1.0_-_2015-03-02.pdf

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    5G 是必须的。 10G 会很好、但现有的传输线路不适合如此高的速度。

    我不确定是要将10个通道用作两对 RX 和两对 RX、还是最好使用多路复用器/多路信号分离器配置、 这取决于是否可以在没有 CC / Aux/VBUS/VCON 引脚直接连接的情况下实现一个"完全" USB C 端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    对于您提出的应用、AUX 和 VCONN 不需要任何特殊控制。  如果没有任何 PD 功能、VBUS 也很简单、在5V 的电压下从主机运行到器件。  需要 CC 控制器 来控制 USB 3.x 多路复用器、以确定正确的电缆连接。  但是、USB 2.0可以短接以支持 Type-C 电缆的两侧。

    此致、

    JMMN