This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:I2C/SMBus 至 UART 接收器/发送器

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025153/tl16c752d-i2c-smbus-to-uart-receiver-transmitter

器件型号:TL16C752D

您好!  

我对 TL16C52D 这个部件有疑问。  我想检查 TL16C52D 是否支持 I2C 转 UART 接收器/发送器。  

如果没有、那么 TI 是否有与 NXP  SC16IS752IBS 相当的器件、用于 I2C/SMBus 至 UART  接收器/发送器? 谢谢。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TL16C52D 不是  SC16IS752IBS 的同类器件。 它没有 I2C 接口。 实际上、我们有文档 介绍了如何将 MSP430用作 I2C 器件和 UART 器件之间的桥接器。 但是、TRX 没有可通过 I2C 进行控制的 UART 器件。

    最棒的

    Chris