This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:是否可以实现 AM26器件的 TINA-TI 模型。

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, AM26C31, AM26C32, AM26LS31, AM26LV31, AM26LV32, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025138/am26c31-is-it-possible-to-make-the-tina-ti-model-of-am26-devices

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:Tina-TIAM26C32AM26LS31AM26LV31AM26LV32

您好!

我的客户请求以下器件的 TINA-TI 模型。

AM26C31
AM26C32
AM26LS31
AM26LS32
AM26LV31
AM26LV32

是否可以使上述器件的 TINA-TI 模型成为可能?  请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    任何模型请求的队列都很长。 我不确定新模型请求的时间表是什么、但可能需要数月甚至更长时间。 根据客户尝试仿真的内容、我们确实为 AM26LV31E 提供了 IBIS 模型以及 HSpice 模型。 这些器件非常相似、因此可能会为您提供一些有意义的数据。 请记住、器件的开关特性确实略有变化、但可能并不重要、具体取决于您的应用。

    最棒的

    Chris