This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP149:使用 SN65DP149作为 DVI 输入级

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP149, TMDS181, TMDS171, TMDS261B, TMDS361B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024833/sn65dp149-using-sn65dp149-as-dvi-input-stage

器件型号:SN65DP149
主题中讨论的其他器件: TMDS181TMDS171TMDS261BTMDS361B

我们目前正在设计一款视频处理产品、并选择 SN65DP149作为 FPGA 前面的 DVI 输入级。 信号路径设计为:

PC DVI/HDMI 输出->电缆->连接器-> SN65DP149 -> 100 Ω PCB 布线-> FPGA I/O。

SLLSEL2C 中的应用示例(图28)显示了将 IC 用作输出级的情况。 遗憾的是、未显示其他用例("加密狗应用程序")、因为图29与图28重复。

您能否告诉我、如上所述、IC 是否可用于我们的计划应用? 您是否可以访问"加密狗应用"的正确原理图?

提前感谢您。

此致
Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lukas

    DP149输入旨在与交流耦合 HDMI 配合使用。 对于 PC DVI/HDMI 输出、很可能是直流耦合 HDMI。 因此、DP149不是适合该设计的器件。 请查看此设计的 TMDS171或 TMDS181。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 我们之前计划在设计中使用 TMDS181、但它已不可用、因此我们将其更改为 TMDS171、现在也已售出。 您是否可以为我的用例推荐其他器件?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMDS261B 或 TMDS361B 如何? 它们 是两个或三个端口 DVI 或 HDMI 开关、允许将最多两个 DVI 或 HDMI 端口切换到单个显示终端。

    您可以在设计中使用 DP149、但还必须对 DP149输入进行交流耦合、并在3.3V 电压下添加50 Ω 终端。 当您添加外部50欧姆终端网络时、您将创建一个双端接网络、输入信号幅值将减半。 因此、您可能需要调整 PC 振幅以补偿这种振幅减小。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。 我们将评估您的建议!

    此致
    Lukas