This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:如果将输出引脚1和16至20连接到 GND ("未连接"如建议的那样)、是否有任何问题?

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025387/tps25810-any-problem-if-output-pins-1-and-16-to-20-are-connected-to-gnd-instead-not-connected-as-suggested

器件型号:TPS25810

如果您 将引脚1、16、17、18、19和20上的输出连接到 GND 而不是"未连接"、会发生什么情况?  设计中不需要这些输出。

提前感谢!