This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何选择接口 IC 以在摄像头链路中实现差动至单(如 TTL)转换器?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT41, SN65LVDT14, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024149/how-to-select-a-interface-ic-to-realize-differential-to-single-like-ttl-converter-in-camera-link

主题中讨论的其他器件:SN65LVDT41SN65LVDT14DS90CR287

大家好、

客户需要一对可在工业摄像头中实现四个差分信号和一个单信号(TTL)之间转换的收发器。 尽管它可以是 LVDS 到 TTL、并且推荐了 SN65LVDT14和 Sn65LVDT41、但客户告诉我它太贵了、他们需要的不是 LVDS、而是类似于 RS422。  您是否听说 过此类应用? 你有什么建议吗?  其他信息是、他们选择 DS90CR288和 DS90CR287作为 FPD-link SerDes。 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    您能给我提供方框图吗?

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有方框图。 我不熟悉此应用。 我知道客户 需要四 个驱动器和一个接收器的低速差分电平到单电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    我提出这一要求的原因是、我不知道 SN65LVDT14和 SN65LVDT41的这些器件。

    Aaron