This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:支持光纤

Guru**** 2412050 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024698/dp83869hm-support-for-fiber

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

大家好、

你好。

我们的客户正在设计铜缆转光纤转换器。 他想知道 DP83869HM 或任何其他 PHY 产品(或开关)是否能够在千兆位速度下实现该目的而无需 MAC 支持?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、客户 将成对销售模块、因此他们选择的部件数量将是他们所选择的模块的2倍。  他们自己的客户在全球拥有16万家经销商、因此这将是一个相当大的初始订单。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、  

    感谢您的查询。

    从较高层次看、DP83869可用于进行无直电介质转换。

    如果 这是一个巨大的机会、并且您正在寻找一些特定的支持、请让我们离线连接。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Sreenivasa。  

    我就这个问题向您单独发送了一封电子邮件。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、  

    已收到邮件并表示感谢。

    我们可以通过电子邮件讨论支持需求。

    我将关闭该线程。

    此致、

    Sreenivasa