This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:NTSC 至 BT656

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024856/tvp5150am1-ntsc-to-bt656

器件型号:TVP5150AM1

您好!

我的客户现在正在调查 NTSC 到 BT656解决方案、 TVP5150AM1是否适合此应用?

还是其他更好的建议?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    根据我在 D/S 中看到的、它适用于此用例、是: TVP5150AM1解码器将 NTSC、PAL 和 SECAM 视频信号转换为8位 ITU-R BT.656格式。

    我不知道更好的解决方案。

    如产品文件夹中所述、该器件没有设计支持、因此客户将负责获取我们的现有配套资料并在 TI 不提供额外支持的情况下进行设计。

    此致、

    Ralph Jacobi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好: