This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TCAN1042H 的 GND 引脚是否可能保持悬空?

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024929/tcan1042h-is-it-possible-that-the-gnd-pin-of-tcan1042h-left-floating

器件型号:TCAN1042H

大家好、

我的客户想知道他们是否可以使 TCAN1042的 GND 引脚悬空、而只有 CAN_H 和 CAN_L 会连接到总线、如下图所示、

隔离式电源通过 Vcc 和 STB 为 TCAN1042供电、它们需要移除与隔离式 GND 相连的0欧姆电阻器。 将在外部链接唯一的 CANH 和 CANL。 他们需要这种流程才能与其他产品兼容。 在这种情况下、您能否告知 您 是否存在任何风险、以及他们可以做哪些其他事情(优化布局等)来确保性能?

此致、

小燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小燕

    实际上、我们的 CAN 收发器已针对系统中的接地漂移进行测试、以验证即使节点之间的 GND 不匹配、通信也能保持。 由于 TCAN1042器件的共模范围为+/-30V、因此 CANH 和 CANL 差分信号在该范围内可能会有所不同、并且仍可由收发器正确接收。 唯一的风险是接地漂移导致 VCC 电压达到欠压阈值。 但是、由于该系统与主 GND 隔离、我认为这不应该成为问题。

    只需说明一下、GND 引脚和 STB 引脚连接到 GND、它只是未连接到 CAN GND、对吗?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、它没有连接到 CAN GND。 感谢您的解释!

    此致、

    小燕