This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS31:输入下拉低电阻器

Guru**** 2886780 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS31, SN65LVDS9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024365/sn65lvds31-input-pull-low-resistor

器件型号:SN65LVDS31
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS9638

大家好、

客户询问我们为什么在 SN65LVDS31的输入引脚中添加51.1 Ω 的下拉低电阻器? 这可在 LVDS EVM 用户指南中找到、请参阅以下链接。

《低电压差动信号(LVDS) EVM 用户指南》

由于我的客户将 SN65LVDS9638用于 SPI 应用、他们是否还应该在 LCD_SPI_CLK 和 LCD_SPI_MOSI 信号上添加下拉电阻器? 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    我认为51.1ohm 设计用于具有50 ohm 阻抗的源、但我不确定为什么选择51.1ohm 而不是50ohm。

    对于 LVDS 上的 SPI、您是否有机会了解一下 https://www.ti.com/tool/TIDA-060017。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    获取、让我与客户核实一下。 谢谢你。

    此致、

    Mike