This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:Si 分析结果分析

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025058/lmh0397-si-analysis-results-analysis

器件型号:LMH0397

您好!

我在设计中将 LMH0397RTVT IC 用作 SDI 输入和输出接口的均衡器和驱动器。 我已附上为电路板获取的 SI 分析结果。 我在 LMH0397 IC 之前观察到较差的回波损耗、该值约为-7dB (100欧姆阻抗信号)。  驱动器 IC 之后观察到的回波损耗和插入损耗良好(75 Ω 阻抗)。 是 IC 之前获得的回波损耗和插入损耗结果可接受。 IC 是否可以接受此类有损耗信号。 随附的图适用于电缆驱动器模式下的 SDI

2.我在数据表中也提到了 Fiigure.8。 SMPTE RL 规格显示1.5GHz 时的损耗值在-10dB 至-15dB 范围内。 该值是否适用于驱动器 IC 的输入和输出(适用于100 Ω 和75 Ω 阻抗信号)。 或仅适用于75欧姆差分 signals.e2e.ti.com/.../SI_5F00_analysis_5F00_for-SDI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI Shiftali、

    1)。 是的、100欧姆时的回波损耗是可以接受的、这不会导致信号完整性问题。

    2)。  该回波损耗仅适用于75欧姆单端信号。  

    此致、、Nasser