This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750EVM 问题和供电路径

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024745/tps25750-tps25750evm-problem-and-sourcing-power-path

器件型号:TPS25750

我注意到 TPS25750 具有可提供3.315A 电流的电源路径 PP_5V。

但 TPS25750EVM 使用的 LDO 只能提供150mA 的电流。  如何在5V/3A 情况下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以看到 LDO、但 TPS25750EVM 的 PP5V 来自 SW1、请参阅下面的应用图。