This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:差分阻抗

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024815/tusb8042-differential-impedance

器件型号:TUSB8042

大家好、

数据表指出、差分对"必须设计为差分阻抗90 Ω±10%"。

但是、CPU 要求  USB3的差分阻抗为85 Ω±10%、 USB2的差分阻抗为100 Ω±10%。 我应该遵循 CPU 供应商或 TI 的指示吗?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TUSB8042的设计符合 USB 规范、其中规定:

    支持高速功能的驱动器的差分输出阻抗需要为90 Ω±10%。  同样、USB 3.x 规范遵循类似的指导原则。

    85欧姆在90欧姆的10%范围内、因此这应该很好。  您能否向 CPU 供应商确认 USB 2.0需要100欧姆、这是非常不寻常的。   

    此致、

    JMMN