This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:我们是否有其他引脚对引脚部件

Guru**** 2923510 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E, TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1025036/max3243e-do-we-have-other-pin-to-pin-part

器件型号:MAX3243E
主题中讨论的其他器件: TRS3243E

大家好、

我是否可以知道我们是否有其他引脚对引脚二源码来替代 我们的 MAX3243EIRHBR?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾伦

     TRX3243和 TRS3243E 与 MAX3243E 器件引脚对引脚兼容。 这些选项中的任何一个是否适用于该应用?

    此致、

    Eric Hackett