This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:设计问题

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024403/ds125br401a-design-problem

器件型号:DS125BR401A

尊敬的团队:

您能帮助回答以下问题吗?

1.您是否建议 PCIe 转接驱动器靠近 CPU 或 TBT?

 

2. 2.5GHz 是否对应于5GT/s 的速度?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rachel、

    1)。 让我们将 DS125BR401A 靠近 CPU。 注:

    CPU TX 应进入 DS125BR401A 的 A 侧输入。 CPU 和 BR401A 的 A 侧输入之间至少应有3-4dB 的损耗。

    CPU RX 将连接到 BR401A B 侧 TX。 我们需要确保插入损耗在数据表中注明的 BR401A 限值内。

    2)。 是的、您的理解是正确的。 2.5GHz 对应于5Gbps 或 PCIe Gen2数据速率。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser Mohammadi、

    感谢您的快速回复。 我将与客户确认他们。

    谢谢你。