This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-EP:MAX3232-EP 和 SN55HVD233-EP 的 SPICE 模型

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232-EP, MAX3232, SN65HVD233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024973/max3232-ep-spice-models-for-max3232-ep-and-sn55hvd233-ep

器件型号:MAX3232-EP
主题中讨论的其他器件: MAX3232、 SN65HVD233

大家好、

我与一位工程师合作、为 MAX3232-EP 和 SN55HVD233-EP 寻找 SPICE 模型。  

我在同一器件的产品文件夹或目录版本上没有看到任何内容。

您能否确认这些器件是否有 SPICE 模型? 假设没有可用的 SPICE 模型、工程师是否可以使用任何接近的 SPICE 模型?

谢谢、  

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JP、

    遗憾的是、我们的大多数产品系列都没有 PSpice 模型。 作为一个小组、我们正在制定一个开发 PSpice 模型的长期计划。 但是、对于我们的大多数器件、我们确实有 IBIS 模型、该模型对引脚的 I/V 特性和输入/输出缓冲器行为进行建模。  

    SN65HVD233具有可用的 IBIS 模型、但 MAX3232没有。 遗憾的是、IBIS 模型根本无法轻松应用于 Spice 环境。  

    如果有任何其他方法、我们可以帮助客户、请告知我们、但我们没有适用于这些器件的 PSpice 模型。

    此致、

    Eric Hackett