This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:ESD 对策电容器更改

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024818/max3232e-esd-countermeasure-capacitor-change

器件型号:MAX3232E

你(们)好

MAX3232EIPWR

ESD 对策电容器更改

让我在 PCN # 20210625000.1上问您一个问题。

在修订版 E 数据表中、添加了一条注释、即需要1uF 或更高的电容器
之间的电压差、以满足 IEC 61000-4-2标准(接触±8kV/空气±15kV)。

目前、客户在 VCC 和 GND 之间使用0.1uF 电容器。
(在发布数据表修订版 E 之前)


在以下 e2e 中、器件没有变化、因此为了满足 IEC61000-4-2要求、建议在 Vcc 和 GND 之间连接1uF、而不考虑数据表中的 Rev。 已确认。
e2e.ti.com/.../max3232e-background-for-add-1-f-capacitor-on-new-revision-datasheet

问题1.
目前、VCC 和 GND 之间连接0.1uF。
在这种情况下、与1uF 相比、ESD 耐受值增加还是降低?
(ESD 耐受电压是否会降低?)

VCC-GND 1uF:
触点±8KV
空气放电±15kV

VCC-GND 0.1uF:
联系±? kV
空气±? kV

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cafain:

    如链接线程中所述、外部去耦电容器用作收发器中的内部保护电路的能量接收器。 较大的去耦电容器将能够吸收更多能量、因此可以更好地帮助提供内部保护。 如果只有少量的可用电容、电容器将完全充电、电压将上升、迫使内部电路耗散可能导致损坏的能量。 因此、我们建议确保有足够的外部电容来达到指定的 ESD 保护额定值。  

    某些电容值的实际影响很难测量、因为应用之间可能会发生变化的变量。 我们建议使用1µF μ F 的值、以确保提供最小电容值、但分立电容器不是唯一的电源电容源。 电源、电路板特性、走线长度/厚度/接近度、其他 IC 和去耦电容器都可以增加总电源电容。 在许多应用中、这些额外的源将足以满足该器件的需求、从而达到指定的额定值。 对于这些电源可能没有足够电源电容的应用、可能需要专用的外部电容器。 由于我们不知道每个应用的特性、因此我们建议使用标准值、以便所有实现都能达到指定的额定值。  

    简而言之、由于电源电容较小、内部保护电路更有可能会受到电压的影响。 添加此外部电容可确保可用的灌电流足以满足指定的额定值。 如果您不确定您的电源轨的总电容是否支持此功能、我们建议添加一个分立式器件。 例如、如果您在电路板的其他位置具有大容量电容、则可能不需要这种分立式添加。  

    请告诉我、这种解释是否清楚、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott