This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HV-Q1:总线引脚故障保护-测试

Guru**** 2906960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024179/tcan1051hv-q1-bus-pin-fault-protection---testing

器件型号:TCAN1051HV-Q1

尊敬的先生/女士:

我们目前正在设计中使用 TCAN1051HVDRQ1。 我们希望测试器件高达60V 的总线故障保护。 我们可以在不损坏组件的情况下为 IC 提供60V 电压电平的时序是多少。 我们是否需要遵循任何其他保护措施来避免损坏电路板?  我们需要为60V 电源设置什么电流限制?

如果有任何测试设置可用、请共享该设置、以便遵循相同的测试设置 来保护 IC 或电路板免受损坏。

 

此致、

M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    在 测试低于器件绝对最大额定值的故障条件时、不需要考虑特殊的计时参数或电流限制。 请参阅链接的帖子以了解更多信息和评论。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    我们计划在10ms 内以+/-60V 电压电平测试 CANL 和 CANH 信号线路、以相对于 GND 的电压电平。 希望它不会对器件造成任何损坏。

    在故障条件期间、CAN 收发器将60V 电压耦合到 VCC/GND、这可能会影响 PCB 上的其他器件。 请确认。

    此外  、如果您可以共享任何应用手册或测试设置图像、我们可以参考、这将非常有用。

    谢谢、此致、

    阿马尔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、  

    该器件应能够承受±60V 总线故障而不会损坏的时间超过10ms。 这不会显著影响 Vcc/GND 线路的状态、因为在这种故障条件下、最小电流将流入总线引脚。 即使器件尝试驱动总线、故障电流也将在内部受到限制。  

    以下 是与我在先前链接的帖子中共享的 RS-485的 CAN ESD 测试类似的信息。 对于测试不同的收发器、这些设置几乎相同。  

    此致、
    Eric Schott