This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:总线引脚故障保护-测试

Guru**** 2517310 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024177/sn65hvd1781-bus-pin-fault-protection---testing

器件型号:SN65HVD1781

尊敬的先生/女士:

我们目前正在设计中使用 SN65HVD1781。 我们希望测试器件高达60V 的总线故障保护。 我们可以在不损坏组件的情况下为 IC 提供60V 电压电平的时序是多少。 我们是否需要遵循任何其他保护措施来避免损坏电路板?  我们需要为60V 电源设置什么电流限制?

如果有任何测试设置可用、请共享该设置、以便遵循相同的测试设置来保护 IC 或电路板免受损坏。

 

此致、

M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    SN65HVD1781器件可在其总线引脚上长时间承受高达±70V 的电压、而不会造成损坏。 对于施加的60V 测试、无需考虑特殊的计时参数或电流限制。  

    请确保逐渐施加测试电压、因为瞬态连接(例如直接连接带电电缆)会产生超过所需测试电平的电压。 最好在施加电压之前连接电缆、因为由于电源电容的原因、电源通常斜升至设定的电压相对较慢。 另请注意、如果存在 TVS 二极管等任何外部保护器件、如果它们长时间保持钳位状态、则可能会达到热限值。  
    最后请注意、数据表指出"长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性"。 虽然在绝对最大条件下、在一段合理的时间后不应发生损坏、但寿命等可靠性因素可能会降低。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的支持。

    我们计划使用+/-60V 电压电平测试两条 RS485信号线、相对于 GND 测试10ms。 希望它不会对器件造成任何损坏。

    此外、如果您可以共享任何应用手册或测试设置图像、我们可以参考、这将非常有用。

    谢谢、此致、

    阿马尔纳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amarnath、

    该器件应能够承受±60V 总线故障而不会损坏的时间超过10ms。  

    我不知道我们演示简单直流短路测试的任何内容、但您可能有兴趣阅读 文档、其中介绍了 RS-485的一些 ESD 测试设置。  

    此致、
    Eric Schott