This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:I2C 作为主器件、用于与温度传感器 IC 通信

Guru**** 2594660 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP102, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024568/tps65988-i2c-as-master-to-communicate-the-temperature-sensor-ic

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TMP102

尊敬的先生:

我们将使用  TPS65988 PD 控制器并在 I2C 接口上连接 TMP102温度传感器。

我们希望将 PD 控制器配置为主控制器、将温度传感器配置为从控制器。 并希望根据从温度传感器 IC 读取的温度阈值来控制 PD 控制器电源开关。

请告诉我、是否可以在温度阈值上控制 PD 控制器电源开关? 我们如何向 PD 控制器添加温度传感器驱动程序支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PD 控制器是一种闭合器件、不支持外部温度传感器。 PD 控制器在内部使用内部温度传感。 如果有额外的微控制器、则可以使用 I2C 接口关闭内部开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要测量另一个器件的温度并对其做出决定。 我们不会在系统中使用 MCU。 是否可以从温度传感器 IC 读取温度并决定打开/关闭内部电源开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、  

    正如 Ghouse 在上一帖子中提到的、 TPS65988是一款功能固定的 PD 控制器、因此无法满足此客户要求。 为了实现热保护、PD 控制器在器件内部具有传感器。  

    谢谢
    普拉吉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Ghouse 和 Prajith、  

    感谢您的确认