This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:查找引脚对引脚的第二个源

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024377/tusb522p-find-pin-to-pin-2nd-source

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件:TUSB1002A

降级器、

是否有任何引脚对引脚 推荐 TUSB522PIRGER 的第二源?

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您可以将 TUSB1002A 称为最接近的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Barton、

    谢谢、如果符合我们的设计、我将检查 TUSB1002A。

    BR

    Eric