This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS1800:瞬态性能

Guru**** 2853810 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS1800, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024463/tvs1800-transient-performance

器件型号:TVS1800
主题中讨论的其他器件: TPS25947

大家好、

我考虑将 TVS1800用作 TPS25947输入线路的瞬态浪涌保护(绝对最大额定值<28V)。

根据数据表、TVS1800可在 IPP=40A (8/20us)时将电压钳位在23.4V 以下。

但我们的客户担心、TVS1800可以在上升时间为~ns 且峰值电流约为10A 的较快浪涌期间将电压钳位在23.4V 以下(如 ESD)。

因此、我想知道浪涌电流在输入电压超过 VBR 后实际上开始流经 TVS1800的响应时间。

如果您有任何信息、请告诉我。

此致、

石井川