This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:这个收发器能够在自动方向模式中支持100kbps 速度吗?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406, ADS112U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024689/thvd1406-can-this-transceiver-support-100kbps-speed-in-auto-direction-mode

器件型号:THVD1406
主题中讨论的其他器件: ADS112U04

你(们)好。

THVD1406的数据表显示总线仅在8us 内处于自动方向模式。 这是否意味着我们只能对>125kbps 的波特率使用自动方向功能?

此致、

Shaury

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaury、  

    简而言之、自动方向功能没有最小数据速率。 更重要的是、在允许方向改变之前、了解系统预期空闲多长时间。 这个最短等待时间是 tdevice-auto-dir 计时器所限制的。  

    在 D 引脚上进行低电平到高电平转换且 μ 8µs 计时器过期后、总线引脚 A 和 B 将具有高阻抗、但这并不意味着数据无法再传输。 这些器件的失效防护偏置特性将一个打开或未驱动的总线解释为一个逻辑高电平。 这意味着可以使用该器件以任何数据速率发送逻辑高电平。 如果这个高电平被驱动的时间足够长、那么将发生的变化是器件接收器将变为激活状态。 由于总线仍处于逻辑高电平状态、因此 R 引脚不会改变状态(前提是在高阻态时有一个上拉电阻器对其进行偏置)。  

    请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric! 现在已经很清楚了。 R 引脚不会更改状态。 我想将收发器连接到 ADS112U04。 R 引脚将连接到 TX、TX 通常处于高电平状态。 我可能不需要上拉电阻器。