This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:两个3.3V I2C 域之间通过的反馈电流 I2C

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024702/pca9306-back-feed-current-i2c-passing-between-two-3-3v-i2c-domains

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:ISO1640

您好!

 在我的客户 应用中、使用了两个3.3V 电源域。 I2C 信号需要通过这些域。  

  在 V1和 V2具有相同的源但相差100ms 的应用中、即 V2在 V1之后达到100ms 但两者都具有相同的 GND 的应用中、该部件是否仍能防止反馈电流?

我收到了 ISO1640器件可以执行此操作的反馈、但我想验证 PCA9306 也可以执行此操作。

非常感谢、

-基督教希腊语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关更多上下文、

    1. 3V3_MCU 最先推出
    2. 之后会出现3V3_S5
    3. M0_I2C 连接到3V3_MCU 电源域源
    4. M0_I2C_SCL 和 M0_I2C_SDA 连接到由3V3_S5供电的 I2C 器件。
    5. 尝试通过 I2C 信号防止电流从电源(由3V3_MCU 供电)流向器件(由3V3_S5供电)。
    6. 供参考、3V3_S5上的 I2C 器件是正常运行的主器件。

    如果需要进行任何修改、我也希望得到反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    PCA9306的输出引脚(SDAx 和 SCLx)将保持高阻抗状态、直到为 Vref1和 Vref2供电并且通过 EN 引脚启用器件。  

    当 EN 线为高电平时、Vref2和 Vref1之间有一条泄漏路径。 此泄漏电流受此电源上所需的200k 欧姆电阻器的限制。 因此、如果 Vref2和 EN 在 Vref1之前出现、则通过该电阻器的泄漏路径会很小。 只要 EN 保持低电平、如果 Vref1首先出现、这不是问题。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott