This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:HDMI 问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024658/tusb1064-hdmi-issue

器件型号:TUSB1064

600Hi、

我遇到 HDMI 无法正常工作的问题、问题是插入 HDMI 电缆、但没有反馈。

我们捕获 SBU1/SBU2/AUXp/AUXn 信号似乎很奇怪。 请参阅以下内容。

AUXn 与 SBU1不同、是否由布局引起?  

请向我提供您的电子邮件地址、我将向您发送原理图和布局以供参考。

CH1:SBU1 CH2:AUXn

CH1:SBU2 CH2:AUXp

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    请您接受我的友谊请求、然后通过私人邮件向我发送原理图和布局?

    下面是 TUSB1064 AUX/SBU 共模电压要求。 共模电压由外部上拉/下拉电阻器设置。

    由于 TUSB1064的输出是 DP、因此请确保在连接到 HDMI 监视器时使用有源 DP 转 HDMI 协议转换器、而不是无源电平转换器。

    谢谢

    David