This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:原理图检查

Guru**** 2929620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024287/sn65dphy440ss-schematic-check

器件型号:SN65DPHY440SS

你(们)好

1.您能否帮助查看 下面的 SN65DPHY440SS 原理图以及是否需要进行调整?

此外、1/2引脚(lane0)输入可更改为其他 lane3

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 MIPI DSI 还是 CSI-2设计?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    是的、2组 DSI、1组 CSI

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 MIPI DSI、四个通道中的一个用于 GPU 和 DSI 面板之间的反向通道通信。 DPHY440的通道0是唯一支持反向通道的通道。 因此、DPHY440通道0必须始终连接到 GPU 和面板的通道0。

    对于 MIPI CSI-2、由于通道0是特殊通道、因此我将使用通道1、2或3、而不使用通道0。

    谢谢

    David