This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:与外部时钟源配合使用

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024511/tusb4020bi-use-with-an-external-clock-source

器件型号:TUSB4020BI

您好!

我计划使用外部时钟源驱动 XI。 但数据表仅说明最大 XI 电压2.45V。 VIH_MIN 值是多少?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 1.8V 时钟源、我建议使用 VIH (min)= 1.35V、VIL (max)= 0.4V。

    此致、

    JMMN