This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD200A:SN65MLVD200A时钟频率 μ A

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD200A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1024628/sn65mlvd200a-sn65mlvd200a

器件型号:SN65MLVD200A

您好 TI,团队

客户想用M - LVDS在LEDWLL背板产品上分发时钟,目前客户选到时SN65MLVD200A,但时钟频率不到1M,请问有更高的时钟类似产品推荐吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否适用于 LED 壁式设计?  

    SN65MLVD200A 支持高达100Mbps 的信号传输速率、高达50MHz 的时钟频率。 他们是否在寻找支持高于50MHz 时钟频率的 M-LVDS 解决方案?

    谢谢

    David